¿Qué le falta a la actual estrategia de lubricación?

Las consecuencias de la lubricación ineficaz pueden ser: tiempo de inactividad excesivo, alto consumo de piezas de repuesto, riesgos de seguridad para los alimentos y los operarios y, en última instancia, un costo elevado en el presupuesto de mantenimiento.

En otras palabras, la lubricación, a menos que se gestione de manera adecuada, con frecuencia puede dar lugar a daños indirectos.

Replantear puede tener un efecto positivo en los objetivos comerciales

Beneficios en la industia alimenticia y de bebida HACCP

Las reglamentaciones son cada vez más enfocadas a
Eliminar puntos críticos de control en su programa de seguridad alimentaria

Reduce costes en industria alimenticia y de bebida

Presión de costos
Reducir el tiempo de inactividad planificado y no planificado, y los costos de mantenimiento

Mejora la efectividad OEE

La producción no se desacelera
Mejorar la eficacia original de los equipos (Original Equipment Effectiveness, OEE)

Reducir el desperdicio de grasa en la industria alimenticia y de bebidas

Orientación a la sostenibilidad
Reducir la eliminación de residuos de grasa y de las tareas de limpieza

Replantear la lubricación para superar las presiones del día a día

Mantenimiento de Lubricación SKF en el sector alimenticio y de bebidas

¿Está perdiendo debido a sus actuales prácticas de lubricación? Aquí le presentamos algunas ideas.

Lubricación de engrasado SKF en la industria alimenticia y de bebidas

Cómo un cambio relativamente menor, una nueva forma de pensar sobre la gestión de la lubricación, puede alinear los equipos de mantenimiento, operaciones y sostenibilidad.

¿Está considerando el cambio a las tecnologías de rodamientos sin necesidad de re-lubricación?

Aquí encontrará algunas opciones que ofrecen seguridad para los alimentos, los operarios, reducción de costos, posibilidad de mejorar el OEE y los beneficios medioambientales, todo al mismo tiempo.

Relubricación del sellado de los rodamientos gratis SKF para la industria alimenticia y de bebidas

No es necesario re-lubricar para el funcionamiento normal ni siquiera después de los lavados

Rodamientos resistentes a la corrosión SKF para la industria alimenticia y de bebida

Reduzca la corrosión y el riesgo de contaminación

Libricación de aceite sólido para rodamiento SKF en la industria alimenticia y de bebidas

Reduzca el ingreso de material del proceso y la respiración en los rodamientos por los cambios rápidos de temperatura

Relubricación den altas temperaturas gratis para cojinetes SKF en la industria alimenticia y de bebidas

Rendimiento confiable y sin necesidad de re-lubricación a temperaturas altas y extremas

Freidora de rodamientos SKF para la industria alimenticia y de bebidas

Rendimiento confiable y sin necesidad de re-lubricación a temperaturas altas y extremas